Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer des projets d'XTEL d'un poste de travail à un autre ?

Pour transférer des projets d'XTEL d'un poste de travail à, par exemple une console FP30, il faut utiliser les commandes :

  • "Sauvegarder sur disquettes" d'XTEL (qui pilote la commande Backup.exe d'OS/2),
  • et "Restituer à partir de disquettes" (qui pilote la commande Restore.exe d'OS/2).

Attention :
Il
ne faut pas utiliser d'outils Windows ou Dos.
En effet, ces systèmes d'exploitation ne connaissent pas la notion d'attributs étendus associés aux fichiers OS/2.
Un Winzip ou un Laplink ne transfère pas les attributs étendus associés au fichiers OS/2 sur la console FP30.
Cela peut entrainer des erreurs système lors de l'ouverture des outils ou fonctions d'XTEL ou des projets eux-mêmes.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?