Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment les historiques d'alarmes de Vijeo Citect V7 sont-il gérés?

Le nombre d'alarmes évènements est défini dans la configuration du poste.
Par défaut, l'historique gère 1000 évènements pendant 60mn.

Pour modifier ces paramètres, il faut:

  • lancer "l'assistant de configuration de poste";

  • cliquer sur "suivant" jusqu'à atteindre la fenêtre "Config avancée de Serveur d'alarmes".

Il est possible de désactiver le temps en inscrivant "-1" dans le paramètre "TimeOut Sommaire" et de modifier le nombre d'évènements dans le paramètre "Longueur sommaire".

Chaque enregistrement consomme 202 octets.

La limite dépend bien sûr du PC utilisé, mais des essais ont démontré que dans la pratique, 400 000 est la valeur maximale.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?