Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser les objets d'entrées/sorties TOR d'une embase Momentum sur un bus FIPIO avec TSX7-40 ?

Le programme accède aux bits d’entrées avec la syntaxe suivante :

  • voies 1 à 16 : RIAx,0,y
  • voies 17 à 32 : RIBx,0,y

La syntaxe est identique pour les bits de sorties :

  • voies 1 à 16 : ROAx,0,y
  • voies 17 à 32 : ROBx,0,y

Avec :

  • x = adresse de l’équipement sur le bus FIPIO = 1 à 62 en décimal
  • 0 = numéro du module = toujours 0
  • y = rang du bit affecté à la voie = 0 à 15
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?