Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser les messages saisis dans l'onglet "message" des écrans d'exploitation sous PL7-PRO ?

Rappel :
Avec PL7-PRO, il est possible de créer des zones texte qui vont faire apparaitre les messages saisis dans l'onglet "message" des écrans d'exploitation.
Attention : ces messages ne sont pas gérés par le Viewer de PL7.

Pour utiliser les messages des écrans d'exploitation
:

  • il faut d'abord saisir les messages dans l'onglet "message" des écrans d'exploitation (click droit + créer),
  • puis dans une page d'exploitation , il faut saisir une zone texte, 
    (click droit puis texte et positionnement sur la page de la ligne des messages)
  • puis cliquer sur propriétés de cette zone texte (click droit),
  • cocher "animation",
  • saisir dans le champ "symbole" la variable qui contiendra le numéro du message à afficher,
  • dans l'onglet "type anim", cocher "Message"
  • saisir dans le champ numéro : "VAL" ,
  • valider par OK.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?