Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment interpréter et détecter l'absence d'un esclave Profibus-DP avec le coupleur TSXPBY100?

Le fait qu'un des esclaves Profibus-DP configuré ne réponde pas aux sollicitations du coupleur maître TSXPBY100 peut être la résultante des causes suivantes:

  • soit l'esclave est effectivement absent,

  • soit il est en défaut,

  • soit son câblage est défectueux ou perturbé.

Cette absence de réponse est signalée notamment :

  • par le bit de défaut module " %Im.MOD.ERR " qui passe à 1 avec m étant l'emplacement du module TSXPBY100,

  • par l'évolution du mot " %IWm.0.243 " avec la création de nouvelles informations de diagnostic,

  • par le voyant I/O du coupleur qui s'allume en rouge fixe en plus du voyant run allumé.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?