Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire pour ajouter une entrée, une sortie ou une variable (privée ou publique) à un DFB déjà utilisé dans un TSXP57?

Un DFB instancié ne peut pas être modifié au niveau des entrées/sorties et des variables car il faut supprimer toutes les instances. 

Solution alternative :

  • Exporter les sections dans lesquelles les DFB sont utilisés.
  • Aller dans l'onglet variable pour supprimer les instances.
  • Attention, ceci n'est possible qu'à la condition où toutes les instances aient été supprimées.
  • Modifier le type du DFB, donc ajouter par exemple, une variable publique et modifier le code en conséquence.
  • Ré-importer les sections.

    Si un DFB est ré-importé avec des entrées /sorties supplémentaires, alors, au moment de l'insertion il est impératif de renseigner les nouvelles entrées/sorties.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?