Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaitre l'état des modules d'entrées / sorties Quantum dans un rack avec Concept ?

Dans Concept, aller dans l'affectation des E/S et entrer une adresse 3x dans la colonne " Etat ".

Exemple : 
pour un rack de 10 emplacements, placer une référence 300001 dans la colonne " Etat ".
Elle sera l'adresse de départ du tableau des états.
En l'absence d'entrées/sorties dans les emplacements 1 et 2, l'état du premier module d' E/S (emplacement 3) se trouve dans l'octet de poids faible du deuxième mot (300002) et l'état du second module dans l'octet de poids fort, etc...   jusqu'au dernier module trouvé dans le rack.

Remarque :
Le profil binaire des octets d'état dépend du type de module.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?