Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment visualiser toutes les voies d'un module de 64 E/S TOR sur l'afficheur intégré d'un automate TSX37 ?

L'afficheur de l'automate TSX37 dispose de 32 voyants par bloc.
Les voies du module de 64 E/S ne peuvent donc pas être visualisées en une seule fois.

  • les premières voies (16 entrées et 16 sorties) sont visualisées lorsque le voyant 64 est allumé seul,
  • pour les voies suivantes, les voyants 64 et 16 doivent être allumés ensemble.

Le changement de sélection se fait par un appui bref sur le bouton DIAG de l'afficheur.
Image

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?