Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'utilisation des différents types de modules d'alimentations de l'automate Quantum ?

Les modules d'alimentations Quantum sont proposés en 3 types selon l'utilisation :

  • AUTONOMES : pour un système nécessitant une faible puissance.
     
  • SOMMABLES : permettant d'augmenter la puissance de l'alimentation sur le rack lorsque 2 modules, obligatoirement du même type, sont installés.
    Un module sommable installé seul sur un rack fonctionne en mode autonome.
     
  • REDONDANTS : pour des applications nécessitant une grande disponibilité.
    Deux modules installés sur le rack vont fournir un courant redondé.
    Si l'un des 2 modules tombe en panne, celui qui reste en état assure la fourniture de la puissance nécessaire au système.
    Un module d'alimentation redondant peut être utilisé seul comme module d'alimentation autonome.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?