Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaître l'état de la boucle optique redondante constitué d'OZD FIP G3

Chaque module OZDFIPG3 dispose d'un contact sec rendant compte de l'état du relais de défaut de ce module.
Il est possible de savoir qu'une rupture a eu lieu grâce à ces contacts de défaut.

En fonction des défauts remontés il est possible de déterminer quel lien est perdu ou si un OZD entier est perdu.
La perte d'un lien fait remonter des défauts de la part des deux OZD qu'il relie.
La perte d'un module fait remonter des défauts des deux modules qui y sont connectés (dans une structure en anneau).
Quand on perd un lien dans la boucle optique redondante, le système bascule automatiquement en topologie en ligne.
Le temps de commutation est inférieur à 500 microsecondes.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?