Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment vérifier, depuis un automate, la présence d'un abonné sur le réseau Modbus Plus ?

Pour contrôler depuis un automate la présence d'un abonné sur le réseau Modbus Plus, on peut programmer soit un bloc MSTR si l'on utilise Modsoft, soit un bloc MBP_MSTR si l'on utilise Concept.

Dans ces deux cas, il faudra utiliser le code 3  "Get local statistics" ou le code 7 "Get remote statistics".
Avec de telles instructions, on peut alors récupérer dans les registres internes de l'automate une zone de 54 mots de statistiques du réseau Modbus Plus. Pour surveiller le réseau, les mots 24 à 27 fournissent un bit par abonné, qui lorsque celui est à "1", indique la présence active de ce dernier sur le réseau.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?