Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment formater une carte compact Flash ou une clé USB ?

Il est parfois nécessaire de formater ou de reformater une carte compact Flash ou une clé USB.
Pour cela, sous Windows XP :

  • ouvrir le poste de travail,
  • sélectionner le disque amovible correspondant au média à formater,
  • faire un clic droit et choisir formater,
  • sélectionner FAT16 ou FAT32,
  • il est préférable de ne pas donner un nom de volume
  • cliquer sur "Démarrer".

Windows informera de la fin du formatage.
Cette opération est généralement rapide car ce type de média est de petite capacité.
Pour finir la manipulation correctement, utiliser l'utilitaire de déconnexion des périphériques de stockage (dans la barre de tâches).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?