Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire quand l'explorateur Citect ne peut être lancé et que le message "code de retour ODBC -1 " apparait?

Ce type de problème peut se produire avec un PC sur lequel Vijeo Citect V7.0 a été installé sans avoir désinstallé, au préalable, Citect Scada V6.10.

Toutefois, la désinstallation de Citect Scada V6.10 ne suffit pas à régler le problème.

Il faut:

  • désinstaller Vijeo Citect v7.0, dans "Ajout/Suppression de programme" de Windows,

  • supprimer tous les répertoires Vijeo Citect, notamment le répertoire "Vijeo citect"situé dans "Schneider Application",

  • rebooter le PC et réinstaller Vijeo citect v7.0.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?