Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser le câblage d'appareil possédant une connectique 3 fils sur les voies de comptage/décomptage intégrées d'un automate TSX Micro ?

Les voies d'entrées de la fonction de comptage / décomptage intégrées d'un automate TSX Micro sont des voies différentielles (utilisation de diodes entre la borne positive (IA+) et borne négative (IA-)).
Il est donc impératif de réaliser une différence de potentiel entre les bornes d'une voie pour que celle-ci puisse fonctionner.
Ainsi dans le cas d'une utilisation d'équipements possédant une connectique 3 fils, il faut réaliser un shunt :

  • pour des appareils de logique positive : entre l'entrée IA- et le 0 V de l'alimentation codeur.
  • pour des appareils de logique négative : entre l'entrée IA+ et le 24 V de l'alimentation codeur.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?