Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les bacs automates série 7 TSXRKN82 et TSXRKE8 ?

Le TSXRKN82 est un bac de base automate 8 emplacements avec un bus complet en fond de panier.
 
Le TSXRKE8 est un ensemble comprenant :

  • 1 bac d'extension 8 emplacements avec un bus simplifié TSXRKS8,
  • 1 câble TSXCBA008,
  • 3 plastrons TSXRAC50.

Rappel :

  • le bus simplifié permet les échanges d'informations nécessaires aux interfaces d'entrées/sorties tout ou rien et aux interfaces analogiques et de comptage.
  • le bus complet permet en plus, l'échange d'informations nécessaires aux coupleurs intelligents.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?