Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un équipement esclave sur la prise JS d'un boîtier TSXSCA64 en RS485 4 fils ?

Le raccordement d'un équipement esclave sur la prise JS d'un boîtier TSXSCA64 en RS485 4 fils s'effectue par un connecteur SUBD15 points mâle dont les points de connexion sont les suivants :

  • Pour le circuit d'émission de l'esclave : (T+) sur borne 14, (T-) sur borne 7,
  • Pour le circuit de réception de l'esclave : (R+) sur borne 13, (R-) sur borne 6.
  • Le 0V est en borne 8.

Les autres points de connexions doivent impérativement être non connectés.
Respecter la continuité du blindage.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?