Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser les mots registres de l'ATV58 ou ATV66 sur bus FIPIO avec un automate Premium ?

La syntaxe des mots registres d'accès aux entrées/sorties de l'ATV58/66 connecté à un bus FIPIO sur un automate Premium est la suivante :

  • %IW\p.2.c\0.0.t pour les 8 mots registres d'entrées
  • %QW\p.2.c\0.0.t pour les 8 mots registres de sorties

Avec :
p : emplacement du processeur (0 ou 1)
c : numéro du point de connexion
t : numéro du mot (0 à 7)
Pour obtenir le rang du bit il faut faire suivre l'instruction par :X0 à F comme par exemple %IW\p.2.c\0.0.t:X5

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?