Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de connecter un générateur 4-20 mA passif sur une carte analogique AS-B875-111 ?

Il est possible de réaliser un montage avec un capteur passif et une alimentation 24 volts en suivant les instructions ci-dessous.

Pour un générateur de courant NPN, il faut relier:

  • le pole + de l'alimentation au pole + de l'entrée analogique,

  • le pole - de l'entrée analogique est relié au pole + du générateur et son pole - au pole - de l'alimentation.

Pour un générateur de courant PNP, il faut relier:

  •  le pole - de l'alimentation au pole - de l'entrée analogique,

  •  le pole + de l'entrée analogique est connecté au pole - du générateur de courant et son pole + au pole + de l'alimentation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?