Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que se passe t'il lorsque les cases "Mémoire d'état" et/ou "Valeurs initiales seules" sont cochées dans Concept?

Avec un automate Quantum dans un état " Non configuré ", les valeurs de la colonne " Initiale " de 'l'éditeur de variable seront chargées lorsque les cases " Mémoire d'état " ou  " Mémoire d'état " et " Valeurs initiales seules " sont cochées (que ce soit avec des variables localisées ou non localisées).

Ensuite, si les valeurs ont été modifiées, seules les variables localisées, c'est à dire adressées, bénéficieront du chargement des valeurs initiales (uniquement si les sélections "Mémoire d'état" ou "Mémoire d'état" + "Valeurs initiales seules" ont été cochées)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?