Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder une alimentation externe codeur pour les entrées de comptage intégrées d'un automate TSX MICRO 37-22 ?

Dans le cas de l'utilisation d'une seule voie de comptage de l'automate TSX MICRO, le raccordement de l'alimentation externe codeur s'effectue sur les broches 7 et 8 pour une alimentation de +10 à 30 VDC ou sur les broches 15 et 8 pour une alimentation 5 VDC, de la voie choisie (Connecteur CTN1 ou CTN2).

Dans le cas de l'utilisation des deux voies de comptage TSX MICRO, le raccordement de l'alimentation externe codeur s'effectue sur les broches du connecteur CTN2, car il existe une liaison interne de report entre les connecteurs CTN1 et CTN2.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?