Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est traité le rafraichissement des entrées/sorties TOR utilisées dans un évènement d'un Twido ?

Traitement des entrées TOR :
Aucune acquisition implicite n'est lancée.
L'image des entrées (%Ix.y) utilisée dans l'évènement est celle mise à jour au rythme de la tâche maître au début de chaque cycle comme sur l'ensemble des entrées utilisées dans le programme.

Traitement des sorties TOR :
Seules les sorties de la base Twido peuvent être utilisées (%Q0.x) et font l'objet d'un rafraichissement immédiat en sortie du SR d'évènement.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?