Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment rafraîchir des variables lues dans un API avec Vijeo Citect?

Souvent la valeur affichée n'est pas rafraîchie automatiquement après l'ouverture d'une page de Vijeo Citect.
Par contre si celle-ci est fermée puis ouverte à nouveau, une nouvelle valeur est alors affichée.

Ce phénomène a été constaté sur des variables pour lesquelles une bande morte a été déclarée, sans leur définir de limite Min et Max.

La bande morte ne peut donc pas être calculée et la valeur n'est affichée qu'une fois à l'ouverture de la page.

Donc, si une bande morte est utilisée, il est impératif de définir des limites Min et Max pour ces variables.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?