Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que vérifier lorsque le voyant POWER est éteint sur un émetteur / récepteur TSXETHACC2 ?

L'émetteur / récepteur TSXETHACC2 est alimenté par la station ou le répéteur auquel il est connecté.
Si le voyant POWER est éteint, c'est que cette alimentation n'est pas correcte.

Vérifier le câblage entre le TSXETHACC2 et la station, ou la connectique de cette station.
Une tension de 12V doit être transmise à l'émetteur / récepteur par les broches 13 et 14 du connecteur standard SubD-15 points coté station (norme 802.3).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?