Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la taille maximum de l'espace mémoire mots sur les automates TSX7 ou PMX7 modèles 40 ?

Sur les automates TSX7-40 ou PMX7-40, la taille de l'espace mémoire mots est obtenue en additionnant l'espace mémoire RAM interne et la taille de la cartouche mémoire.

Exemple pour un automate TPMX P107xxx associé à une cartouche de 256 kmots :
96 kmots (RAM interne) + 256 kmots (cartouche) = 352 kmots.

Cet espace est réparti entre les différents métiers : PL7-3 , PL7-COM , PMS2, etc ...
Dans le PL7-3, il est réparti entre les espaces Données, Programme et Constantes.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?