Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la correspondance entre les variables d'une application XBTL1000, utilisant le protocole Modbus sans la syntaxe IEC61131, et les bits et mots de l'automate Twido ?

Dans une application XBTL1000 utilisant le protocole Modbus sans la syntaxe IEC61131 le format des variables est de la forme 00001+i, 10001+i, 30001+i et 40001+i.

La correspondance avec les mots %MWi et les bits %Mi du Twido est la suivante :

  • les variables 40001+i correspondent aux mots %MWi
  • les variables 00001+i correspondent aux bits %Mi
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?