Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi un défaut "Perte de configuration" se produit-il sur certaines cartes TSXAXM182?

Certaines carte TSXAXM182 neuves ou réparées, sont livrées avec la pile de sauvegarde dé-validée, afin de préserver la pile pendant toute la durée de stockage de la carte.

Il est par conséquent impératif de positionner le cavalier W3 du coté opposé à l'inscription sur le circuit imprimé "W3" avant de placer le coupleur sur un rack série 7.

Ceci est d'autant plus important que certaines configurations peuvent être écrites directement dans la mémoire du coupleur sans passer par la mémoire du processeur.

Ce cavalier se trouve à proximité de la pile côté inférieur du coupleur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?