Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre maximal d'entrées /sorties que l'on peut utiliser avec un automate TWIDO modulaire ?

Sur un automate TWIDO modulaire , le nombre maximal d'entrées/sorties que l'on peut utiliser dépend de la référence de l'automate :

  • TWDLMDA20DTK ou TWDLMDA20DUK  =  4 * 24 + 20 = 116 E/S
  • TWDLMDA20DRT = 7 * 24 + 20 = 188 E/S
  • TWDLMDA40DTK ou TWDLMDA40DUK = 7 * 24 + 40 = 208 E/S.

A noter :

  • Ces limites sont valables pour des modules à connectique par vis ou à ressort.
  • les E/S déportées ne sont pas comprises dans ces limites.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?