Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Erreur “Pierced frame fault” dans l’écran de debug FIPIO de PL7

Dans l'écran de debug FIPIO de PL7, le compteur d'erreur n°2E a le libellé : "number of pierced frame fault".
Ce compteur permet de diagnostiquer la réception d'un "silence" dans le corps d'une trame, c'est à dire après l'identification d'un délimiteur de début de trame et avant l'identification d'un délimiteur de fin de trame.
L'apparition d'un silence, dans les conditions normales de fonctionnement, a lieu après l'identification d'un délimiteur de fin de trame.
Ce compteur peut s'incrémenter soit sur câblage défaillant (couche physique), soit sur dysfonctionnement d'une station (erreur de firmware).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?