Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence des piles du processeur T61044 de la gamme PB200 ?

Schneider Electric ne commercialise plus les piles de ce processeur.
Elles correspondent à des piles du commerce avec les références suivantes :

  •  SL750/P chez SONNENSCHEIN
  •  LS14250CNA chez SAFT.

Il est possible d'utiliser d'autres références en respectant les caractéristiques suivantes :

  • Format 1/2 AA ou 1/2 R6 pattes à souder axiales,
  • Tension : 3,6 V,
  • Type lithium,
  • Débit : 1 Ah
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?