Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur un coupleur TSX AEMxxx, comment éviter l'affichage d'un défaut dû à une voie configurée en 4-20mA, et dont les entrées ne sont pas câblées ?

Pour éviter l'affichage d'un défaut dû à une voie configurée en 4-20mA, et dont les entrées ne sont pas câblées, il suffit de configurer la voie (qui n'est donc pas utlisée) dans une gamme autre que 4-20mA et de mettre un strap sur les bornes d'entrées.

Sur les modules AEM8xx l'inhibition de la voie est également disponible via le mot de commande OWxy,1 d'entrées.


 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?