Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la pile du processeur T61042 des gammes PB200 et PB400 ?

Schneider-Electric ne commercialise plus la pile de ce processeur.
Elle correspond à des piles du commerce avec les références suivantes :

  •  SL760/P chez SONNENSCHEIN
  •  LS14500 chez SAFT.

Il est possible d'utiliser d'autres références en respectant les caractéristiques suivantes :

  • Format AA ou R6 connectique à plot,
  • Tension : 3,6 V,
  • Type lithium,
  • Débit : 1,7 Ah
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?