Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment saisir un tableau de Mots avec Unity Pro V8.1 ?

Par défaut, Unity Pro n'accepte pas la saisie de ce type de tableau : %MW100:43.

Pour rendre la saisie possible, il faut activer une option de Unity en suivant la méthode suivante:

  • Aller dans le menu "Outils",
  • Choisir le sous-menu "Options du projet ..." ,
  • Choisir ensuite "Variables",
  • Puis cocher l'option "Autoriser les tableaux dynamiques (ANY_ARRAY_XXX).




Dans les versions plus anciennes de Unity , cette option peut être activée de la façon suivante:

  • Aller dans "Outils";
  • Puis "Options du projet",

  • puis "Extension de langage",

  • Et cocher "Autoriser la représentation direct de tableaux (%xxx:nn) ".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?