Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment alimenter le bus AS-i lorsque le courant nécessaire dépasse 4,8 A ?

Dans l'offre AS-I de Schneider, les alimentations ne dépassent pas 4,8 Ampères :
ASIABLB3004 ou  ASIABLD3004.

Si celles-ci sont insuffisantes, il faut rajouter :

  • un répéteur ASIRPT01 pour créer un second segment,
  • une alimentation sur chacun d'eux.

Attention :
La longueur maximale du bus AS-I est de 300 mètres avec 100 m par répéteur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?