Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Rôle du bit système %SW144:X0 sur le bus FIPIO

Le bit système %SW144 :X0 est décrit dans le manuel de mise en œuvre métier TLXDSCOMPL733F.
Il permet par programme applicatif d’arrêter ou de redémarrer l’échange des variables (fonction Producteur-Consommateur) sur le bus FIPIO.
Utilisé dans l’offre "PREMIUM WarmStandby" , il permet le basculement des automates Normal/Secours.
Il est déconseillé de l’utiliser par ailleurs car le mode de marche devient difficile à maîtriser.
Quand il est à 0, l’équipement ne produit et ne consomme plus aucune variable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?