Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les différents Types des ports Modbus de la passerelle NWBM85000 ?

Les ports Modbus d'une passerelle NWBM85000 peuvent être configurés soit en Master, soit en Slave ou soit en Network.

Ces qualificatifs concernent la nature des équipements qui sont raccordés sur les ports de la passerelle.

Ainsi, un port Master ne signifie pas que celui-ci transmet une demande en provenance d'un automate sur le réseau Modbus Plus, mais plutôt qu'un équipement Maitre, comme une console de programmation, est branché sur le port Modbus.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?