Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle adresse faut-il saisir dans PL7 Junior ou Pro pour se connecter à un automate agent Fipio ?

Pour effectuer la connexion, via le Premium, avec un automate agent Fipio, l'adresse distante à saisir sous PL7 Junior/Pro est :

   \m.1.x\SYS

avec :

  • m représentant l'emplacement du processeur (donc 0 ou 1),
  • 1 étant le numéro de voie Fipio du processeur (dans ce cas précis)
  • x représentant le point de connexion de l'automate agent sur Fipio.

Remarque :
La console de programmation sera raccordée sur la prise TER du Premium avec Fipio intégré.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?