Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment désactiver les macro-étapes Grafcet sur un automate TSX premium avec PL7 Junior ou Pro ?

La désactivation des macro-étapes Grafcet d'un TSX Premium est réalisée à l'aide de la table de mots système %SW22 à %SW25.

A chaque bit de cette table correspond une macro-étape : les macro-étapes dont le bit associé dans cette table est à 0, seront remis à 0 sur mise à 1 du bit %S24.

Remarque :
Lors d'une initialisation par %S21, ces mots prennent la valeur 16#FFFF.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?