Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment vérifier l'état de la pile des processeurs PB200 et PB400 ?

L'état de la pile des processeurs PB200 et PB400 peut être contrôlée par programme en testant le bit 9F5 à l'aide du logiciel Orphée.

  • si le bit 9F5 est à 1 alors la pile est en défaut,

  • si le bit 9F5 est à 0 alors la pile est fonctionnelle.

Note :
Les références des UC April concernées sont les T61041T61042 et T61044.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?