Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de se connecter avec PL7 et le driver XIP à un automate agent FIPIO ?

Pour effectuer la connexion, via XIP, avec un automate agent Fipio, l'adresse distante à saisir sous PL7PRO est : " {R.S} \m.1.x\SYS " avec:

  • "m" représentant l'emplacement du processeur de l'automate gestionnaire (donc 0 ou 1),

  •  "1" étant le numéro de voie Fipio du processeur (dans ce cas précis),

  •  et "x"  représentant le point de connexion de l'automate agent sur Fipio.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?