Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser sur un même réseau Modbus Plus les connecteurs MBKT et les T de dérivations 990NAD23000?

Il est possible d'utiliser sur un même réseau Modbus Plus les connecteurs MBKT et les T de dérivations 990NAD23000.

La seule restriction est de respecter la continuité des polarités des plots "1" (fil blanc des connecteurs MBKT) avec les bornes White des T.
De même entre les plots "3" (fil noir des connecteurs MBKT) avec les bornes Black des T.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?