Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

En comptage / décomptage avec un TSX Micro ou Premium, quel est le comportement du bit "RAZ effectuée / Présélection effectuée" ?

Sur la fonction comptage ou décomptage d'un TSX Micro ou Premium, l'information %Ixy.i.1 (RAZ ou Présélection effectuée) n'est mise à jour qu'à partir d'une commande de présélection ou remise à zéro par l'entrée physique %IWxy.i.2:X3.

Remarque :
Lorsque la remise à zéro ou la présélection sont faites par le logiciel, ce bit d'information n'est pas significatif.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?