Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les paramètres de communication modbus du module Advantys OTB1S0DM9LP ?

Les paramètres de communication Modbus du module Advantys OTB1S0DM9LP sont :

Paramètres non modifiables :

  • RTU,
  • Parité PAIRE (EVEN),
  • 1 bit de Stop,
  • 8 bits de données.

Paramètres modifiables par l'utilisateur (via des rotacteurs sur le module) :

  • Vitesse (BAUDRATE) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (réglage usine) ou 38400 bits/s.
  • Adresse du noeud de réseau (adresse de l'esclave) comprise entre 1 et 127.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?