Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser les objets d'entrées / sorties TOR d'un équipement du bus AS-i connecté au module TSXSAZ10 du TSX Micro ?

Les objets d'entrées / sorties TOR sont :

  • %I\4.0\.n.i : indique que la voie d'entrée i de l'équipement n est activée.
  • %Q\4.0\.n.i : indique que la voie de sortie i de l'équipement n est activée.

n : numéro de l'esclave (de 1 à 31)
i : rang du bit (de 0 à 3)

Exemples :

  • lecture de l'état de l'entrée 1 de l'esclave 16 : %I\4.0\16.1
  • activation de la sortie 3 de l'esclave 20 :  %Q\4.0\20.3
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?