Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser un lecteur code-barres USB sur un IPC ou XBTGTW?

Dans Vijeo-Designer, il n'y a pas de pilote pour les lecteurs code-barres USB que se soit pour les IPC ou les XBTGTW.

Cela s'explique par le fait que le lecteur est défini dans la catégorie USB "Clavier" par Windows.

Cela permet de définir une variable Vijeo (chaine) et de configurer le mode saisie par clavier dans l'affichage de la variable.

Avant de lire le code-barre, il faut sélectionner le champ sur l'écran.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?