Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les caractéristiques It et I2t des alimentations de l'automate TSX37 ?

Les caractéristiques It et I2t des alimentations de l'automate TSX37 sont les suivantes:

  • It typique à 264VAC cold start 25°C : 0.03As
  • I2t typique à 264VAC cold start 25°C : 0.4A²s
     
  • It typique à 24VDC cold start 25°C : 0.05As
  • I2t typique à 24VDC cold start 25°C : 1.7A²s
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?