Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques électriques des signaux codeurs utilisés avec une carte d'axe TSXCAY ?

Le niveau d'entrée des signaux codeur A, B et Z d'une carte d'axe TSXCAY doit être de 5 Vdc.

Par contre l'alimentation du codeur peut être en 5 Vdc ou 11-30Vdc.

Attention : il est impératif de câbler les compléments des voies A,B et Z.

A noter : contrairement aux cartes de comptage, il n'y a pas d'entrée de comptage 24 Vdc.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?