Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du cordon de raccordement d'un XBTN/R sur un ilôt Advantys STB ?

La référence du cordon est XBTZ988.
(Longueur 2,5 m ; prise HE13 coté NIM ; prise SUB-D25 coté afficheur)

Ce cordon permet de raccorder le terminal Magelis depuis le port de programmation des modules de communication NIM de type standard STBNxx2212.
Il est utilisable avec les terminaux de dialogue Magelis suivant :

  • XBTN410
  • XBTN401
  • XBTR410
  • XBTR411
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?