Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Erreur “Incorrect ADPU length fault” dans l’écran de debug avancé FIPIO de PL7

Dans l'écran de debug avancé FIPIO de PL7, le compteur d'erreur n°35 a le libellé : "number of incorrect ADPU length fault".
Ce compteur est incrémenté de une unité pour signaler un problème dans un équipement qui a émit une mauvaise trame sur FIPIO.
Il permet d'identifier les mauvaises trames.
Ceci arrive notamment lorsque le champ longueur de la trame est différent de la longueur de la trame réellement émise.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?