Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de substitution de l'alimentation ASi TSXSUPA05 ?

L'alimentation TSXSUPA05 peut être remplacée par une des références de la gamme d'alimentation régulée à découpage Phaséo "ASI ABLxxxxx ".

Il n'existe pas de substitution exacte en termes de puissance disponible.
Il est vivement conseillé d'effectuer un bilan de consommation de l'installation à alimenter.
Il est possible si besoin d'utiliser en complément une alimentation auxiliaire sur le 24V.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?