Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment détecter les stations déconnectées d'un réseau FIPWAY à partir d'un TSX MICRO ou TSX PREMIUM?

Pour détecter les stations absentes d'un réseau FIPWAY à partir d'un TSX MICRO ou PREMIUM, il faut lancer périodiquement  l'instruction READ_STS pour exploiter les mots associés à la fonction communication.
Chaque bit des mots %MWm.1.8 à %MWm.1.11 correspond à l'état d'une station sur le réseau :

  • %MWm.1.8:X0 correspond à l'état de la station 0.
  • %MWm.1.8:X1 correspond à l'état de la station 1.
    etc......
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?